Part Number: CC2541
Other Parts Discussed in Thread: CC2540
我们的产品在用CC2541F256 QFN40 这颗物料,想问下后续由没有断货的风险!有没有替代的物料!最好封装不要变
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片供货问题请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
打开链接ticsc.service-now.com/csm
点击TI chat support
在新打开的chat窗口中描述您的问题,如果已有服务编号,请在chat窗口中提供:CSxxxxxxx
如果 CC2540 上的 USB 未启用并且 CC2541 上的额外 I2C I/O 未启用,那么 CC2541 与 CC2540 在 6-mm x 6-mm 方形扁平无引脚 (QFN)40 封装内引脚兼容
CC2541 没有 CC2540 所具有的 USB 接口,并在 TX 模式中提供较低的最大输出功率, CC2541 增加了 1 个 HW I2C 接口。
如果你说的断供指的是停产,短期不会停产,TI的产品都有10年以上的生产期
封装不变的就是上面所有的CC2540
关于其他替代品在之前的帖子中已经说过了:https://e2echina.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/202713/cc2541