This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LAUNCHXL-CC26X2R1: RTLS UI

Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, SYSCONFIG

RTLS ui检测不到设备,我使用LAUNCHXL-CC26X2R1开发板下载了rtls_coordinator这个代码,打开RTLS ui显示这个,不知道哪里出了问题?

  • 补充一下 

    疑问.是不是必须要有3个模块,一个下载rtls_coordinator,另外两个分别下载rtls_passive,rtls_responder才能使用rtls ui吗?

  • 不是,rtls_coordinator和rtls_passive有一个也可以,我试了是可以的

  • 我现在手里就一块板子  我应该下那个程序

  • 我是用这个软件下的hex文件,有问题吗? 是不是生成hex文件需要设置什么吗。

  • 一块板子做不了AOA测试,至少需要两块板子和一块BOOSTXL-AoA

    一块板子只能下载程序,没有AOA数据

    我是用这个软件下的hex文件,有问题吗? 是不是生成hex文件需要设置什么吗

    没问题,不需要设置

  • 这个我知道的,我网上买了两块板子还没到,我现在就先试试ui使用,我用一块板子可以打开UI界面吧 ,这个不影响吧,  只是没有数据而已吧。

  • 要下载rtls_coordinator或者rtls_passive程序

  • 我下的就是rtls_coordinator这个程序,跟驱动有关系吗,我这个板子调试都可以哦,驱动应该没问题。

  • 我把电脑重启了一下也不行,这样你把你的hex文件发给我,我下载进去看看。

  • 会不会是板子跟SDK兼容的问题,我的板子芯片是CC2652R1F C,SDK是simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52。

  • 是的,C版本只支持SDK2.4以前的版本,做AOA测试必须使用E版本

    E版本已经生产了好几年了,现在开发应用都需要使用E版本

  • SDK2.4有AOA吗

  • 使用SDK2.4版本,CCS应该用V8版本吗?

  • 不支持,如上面所说,AOA必须使用E版本的芯片

  • making ../src/sysbios/rom_sysbios.aem4f ...
    Building file: "../rtls_slave.syscfg"
    Invoking: System Configuration Tool
    "C:/ti/ccsv8/tools/node/node.exe" "C:/ti/ccsv8/utils/sysconfig/cli/cli.js" -s "C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/.metadata/product.json" -o "syscfg" "../rtls_slave.syscfg"
    gmake[1]: Nothing to be done for 'all'.
    Running script...
    subdir_rules.mk:12: recipe for target 'build-2016580671-inproc' failed
    Error: Unsupported configurable def
    at Object.createConfigurableMgr (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\configurable.js:255:19)
    at ModuleInstanceMgr.addConfigMembers._.map (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.js:29:80)
    at arrayMap (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\lodash\lodash.js:660:23)
    at Function.map (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\lodash\lodash.js:9571:14)
    at new ModuleInstanceMgr (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.js:29:37)
    at new StaticModuleInstanceMgr (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\staticModuleInstance.js:6:13)
    at Function.create (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\staticModuleInstance.js:19:26)
    at ModuleMgr.initStatic (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\instanceContainers\module.js:116:64)
    at _.each (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.js:460:47)
    at arrayEach (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\lodash\lodash.js:537:11)
    at Function.forEach (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\lodash\lodash.js:9359:14)
    at ModuleRequirements.resolve (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.js:446:15)
    at ModuleRequirements.newRequirements (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.js:372:18)
    at ModuleInstanceMgr.resolveRequirements (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.js:328:33)
    at ModuleInstanceMgr.init (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.js:262:18)
    at new ModuleInstanceMgr (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\moduleInstance.js:50:22)
    at ModuleMgr.addInstance (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\instanceContainers\module.js:87:28)
    at StaticModuleInstanceMgr.addFixedMember.scriptingGuard_1.guardScriptingFunction (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\objectManagers\staticModuleInstance.js:16:109)
    at disableScriptingForCallback (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\scripting\scriptingGuard.js:31:54)
    at disableScriptingForCallback (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\scripting\scriptingGuard.js:19:20)
    at Proxy.args (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\scripting\scriptingGuard.js:31:20)
    at C:\Users\13413\workspace_v8\rtls_slave_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\rtls_slave.syscfg:44:21
    at configParmsPromise.then.then (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\pinmux\services\scripting\runScript.js:35:25)
    at _fulfilled (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\q\q.js:834:54)
    at self.promiseDispatch.done (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\q\q.js:863:30)
    at Promise.promise.promiseDispatch (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\q\q.js:796:13)
    at C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\q\q.js:604:44
    at runSingle (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\q\q.js:137:13)
    at flush (C:\ti\ccsv8\utils\sysconfig\cli\node_modules\q\q.js:125:13)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:131:7)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
    gmake[1]: *** [build-2016580671-inproc] Error 1
    gmake: *** [build-2016580671] Error 2
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'build-2016580671' failed
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.

    这个报错是什么问题,使用的CCS V8,SDK4.2,编译rtls_slave,rtls_passive,rtls_master这三个都报同样的错误。

  • 需要使用对应的CCS10版本,在另一帖已有工程师回复,请勿在两个帖子反复问同样的问题

  • 问题找到了,就是板子的问题,换了E版以后就好了,你们官方有没有定位的测试软件。

  • 没有软件,只有上面链接中提到的rtls_ui

    TI只是提供了采样原始数据,后面提高精度用户需要自己做算法优化