Other Parts Discussed in Thread: SMARTRFTM-STUDIO
在具体调试低功耗蓝牙芯片时出现如下问题,请帮忙提供相关支持,具体如下:
MCU : CC1352P1F3RGZR
仿真器:XDS110
问题: 使用smartRF studio 7,可正常识别:

选择调试模式后,无法打开设备

为确认是否为连接或电路问题,使用program2擦除、烧写均正常,如图:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在具体调试低功耗蓝牙芯片时出现如下问题,请帮忙提供相关支持,具体如下:
MCU : CC1352P1F3RGZR
仿真器:XDS110
问题: 使用smartRF studio 7,可正常识别:

选择调试模式后,无法打开设备

为确认是否为连接或电路问题,使用program2擦除、烧写均正常,如图:

我对比您给的回复,缺少后面的“Device Control Panel Open”,请问可能的原因有什么
缺少后面的“Device Control Panel Open”,
这是因为我打开了Device Control Panel 。建议您对板子mass-erase一下再重新连接smartRF studio
我使用program-2对板子force mass erase,再次使用studio 7 链接后,打开CC1352P设置会提示板子锁死
打开CC1352P设置会提示板子锁死
能否给出截图或详细信息说明?另外请使用新版本的SMARTRFTM-STUDIO试试
操作:使用program-2,选"CC1352P force mass erase"
结果:program-2的“status”窗口显示“success”
操作:使用smartRF studio 7选择“open 的vi的control panel”->"IEEE 802.15.4 mode"
结果“device control panel“显示”debug interface is locked“
结果“device control panel“显示”debug interface is locked“
我试了一下您的操作,也是没有问题的,无法复现您的错误
请您先试一下新版本的 smartRF studio 7,若还是不行的话,请给出截图,谢谢

我对板子进行强制擦除后,再操作“Action”->"Erase",“status”窗口显示failed,请问怎么解锁。另外我的studio版本为2.21.0,应该是最新版本
我对板子进行强制擦除后,再操作“Action”->"Erase",“status”窗口显示failed
您是否在强制擦除后,断掉USB线,而后重新连接电脑试试?
”窗口显示failed,请问怎么解锁。
目前电脑的设备管理器中是否还能识别开发板?
我又测试了一下,还是无法复现您的问题
我强制擦除后,断开USB连接,之后再次重连,是可以识别的。但是仍无法进行erase操作,现在唯一能进行的就是强制擦除。板子进行其他操作均会提示已locked,failed
操作:使用program-2,选"CC1352P force mass erase"
您是否有修改ccfg文件或者有其他操作(按复位键等)?
关于该问题,请看一下英文E2E上的讨论
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/848608/ccs-cc2640r2f-q1-how-to-unlock-the-debug-interface-when-it-is-locked
如果由于某种原因在错误的时间(错误的时间是在擦除之后,重新写入字段之前)发生电源故障,则设备可能会锁定。
您是否已确认您的设置中没有电源故障的可能性?
如果是由于发生电源故障或其他操作而(意外)设置了批量擦除禁用锁定位,则无法恢复设备。