Part Number: BOOSTXL-AOA
最近想要了解下CC26X2的室内定位相关信息,似乎必须要使用到BOOSTXL-AOA配套天线板子?但是看到资料显示BOOSTXL-AOA 天线评估板在 2021 年第三季度将不再销售?这是为何,是有更好的替代品,还是不需要这个板子也能实现功能?为什么对于 SDK 5.20 及更高版本, RTLS 可视化演示中删除了对到达角 (AoA) 的支持?作为演示,保留不是挺好的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近想要了解下CC26X2的室内定位相关信息,似乎必须要使用到BOOSTXL-AOA配套天线板子?
例程是搭配BOOSTXL-AOA测试的,但这不是必须的,用户可以自己设计AOA天线板子
但是看到资料显示BOOSTXL-AOA 天线评估板在 2021 年第三季度将不再销售?这是为何,是有更好的替代品,还是不需要这个板子也能实现功能?
是的,BOOSTXL-AOA在第三季度将不再销售,现在应该还可以购买,目前没有推出替代品的计划
AOA定位应用到实际产品中需要更复杂的算法和硬件天线布局调整,BOOSTXL-AOA的尺寸也有些大,当前例程只能使用一组天线
实在产品中用户可根据需要定制符合自己需求的AOA天线板
总的来说,AOA需要掌握更高的算法和天线知识,需要后期大量的二次开发,这在使用BLE 进行通信的产品中通常不需要