dear all:
看到BLE中好像不支持SPP协议,我该如何实现类似SPP协议,来进行无线数据传输?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是个好问题.
其实很简单, 你可以自己定义一个很简单的service, 这个service的作用只是最其中的characteristic的value进行读写或者notify.
这个value就可以是一个指向某个内存空间的buffer, 用来接收或者发送数据.
类似如下: (这个只是本人随手写的, 但是大概框架就是如此, 仅供参考)
/* Attribute table. */
static gattAttribute_t customSPPServiceAttrTbl[] =
{
/* Service defination */
{
{ ATT_BT_UUID_SIZE, primaryServiceUUID }, /* type */
GATT_PERMIT_READ, /* permissions */
0, /* handle */
(uint8 *)&customSPPService /* pValue */
},
/* Characteristic Declaration */
{
{ ATT_BT_UUID_SIZE, characterUUID },
GATT_PERMIT_READ,
0,
&customSPPCharValProps
},
/* Characteristic value Declaration */
{
{ ATT_BT_UUID_SIZE, customSPPValueUUID },
GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,
0,
sppBuffer /* SPP的数据buffer, 可以用一个buffer来接收发送, 也可以再定义一个characteristic, 指定另外一个buffer, 两个可以分开, 一个发送, 一个接收. */
},
/* Characteristic value User Description */
{
{ ATT_BT_UUID_SIZE, charUserDescUUID },
GATT_PERMIT_READ,
0,
(uint8*)&customSPPUserDesc
},
};
然后再定义一下callback, 用于通知应用层数据的收发:
/* For registering the service */
CONST gattServiceCBs_t customSPP_GattCBs =
{
customSPP_ReadAttrCB, // Read callback function pointer
customSPP_WriteAttrCB, // Write callback function pointer
NULL // Authorization callback function pointer
};
最后你可以再参照一下TI提供的其他服务如何注册初始化的代码, 进行一些添加.
另外, UUID什么的也请参考TI的实例代码进行自定义.
其实TI的wiki上有个现成的BLE SPP的例子, 有代码:
命令行语句执行到了buildComponents.cfg这个文件,而该文件不存在。
可以到Project->Option->C/C++ Complier界面,Extra Options下面找一找是不是有对应的命令行语句。或者在Option的其他界面。
D:\UCOS\SerialApp2\Projects\ble\SerialAppCentral\CC2541应该是工作区,\..\..\config代表工作区的上上层路径下的config文件夹