Part Number: CC2640R2L
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2642R
1. 项目需要用到BLE5 + OAD,英文版的e2e表示空间上不支持?
2. 于是打算将.bin传到外部flash里面,然后调用内部flash的读写接口,将程序烧写进去
2-1. 目前的问题是,如果不分分区,只要一擦除旧代码就很容易卡死;如果像BIM一样分出一个固件来做这件事,好像找不到资料来教怎么分成两个固件,两个固件之间怎么设置引导
(已经看过linker command file primer,并且看过bim和oad的cmd文件结构)
(但是还是不太清楚,如果我要分别配置两个程序进internal flash里,需要怎么配置我的linker command,以及,两个固件之间可否互相跳转调用,这方面找了不少的e2e和文档,资料确实不多,希望有这方面的支持)