This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Original question:
cc26x2 能修改程序使在slave板子上也可以采到iq数据
或者说有没有两个板子通信后可以获取对方的iq数据,可以告知一下板子型号吗
TI已经终止了CC2640r2f上对AOA的支持,如果你想做AOA,建议切换到CC26X2平台
可在这里找到TI AOA的说明:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=pTTHBmu__5.10.00.48&node=AHYhhuDNTaRXzkOlahOlvA__pTTHBmu__5.10.00.48&r=pTTHBmu__5.20.00.52
只有slave会发出CTE,这是要定位的设备,TI没有可以收到对方IQ数据的板子和软件方案
我看到master和passive可以通过解析CTE包获取iq数据,那么这个CTE包可以通过主从一体的板子产生和收集吗
这在理论上是可能的,但实现起来可能比较复杂,它们不能在同一时间发送/接收CTE,这会产生干扰
另外也会产生更多的多径反射
如上所说,TI没有这样的例子,如果你想这样做,需要自己实现
那请问ti有关于CTE的参考文档吗
查看AOA部分关于CTE的说明:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=krol.2c__3.40.00.10&node=AKS5oOWR4K-9ijBgtvOWNw__krol.2c__3.40.00.10&r=krol.2c__4.10.00.10&r=krol.2c__4.20.00.04&r=krol.2c__LATEST
对于ble5的AOA CTE,可查看BLE spec规范