采用TI例程 simple_mesh_node_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs ,使用静态地址,最多可以将多少个设备组成一个mesh网络?simple_mesh_node.syscfg配置工具里面需要注意哪些配置参数吗?
现在我采用上述方法,静态地址,组了一个45个设备的mesh网络(已经在例程中对设置目的地址做了修改,例程中智能设置0~10),1地址设备控制接收3~46设备;
现在1地址设备可以控制3~46地址设备开门关门(只发数据过去,没有应答),但是获取设备传感器设备信息(发请求,然后等待设备响应,将传感器数据传回来),可以获取到某些设备传感器值,但大部分的设备获取不到,但控制开门关门的命令一点问题也没有,发送很正常,请问这是什么问题?我用的是自定义模型;