器件型号:CC2640R2F
以下是将传感器控制器 (SC) 示例合并到 simple_peripheral 示例 (CC2640R2F/BLE) 的步骤:
这些步骤可重复用于所有具有传感器控制器的器件。
开始之前:
- 确保查看传感器控制器的文档。
- 务必遵循我们有关传感器控制器的 SimpleLink Academy 实验。
- 如果尚未完成,请安装 Sensor Controller Studio:https://www.ti.com.cn/tool/cn/SENSOR-CONTROLLER-STUDIO
以下是分步指南:
- 打开 Sensor Controller Studio (SCS),打开 CC2640R2F 的示例 LED 闪烁灯
- 生成代码 - 查看生成的文件并找到工程的路径
- 打开 CCS。导入 SCS 为 TIRTOS 生成的工程。
- 构建和测试(使用按钮打开和关闭blinking)
- 导入 simple_peripheral 示例
- 构建 simple_peripheral(如果需要,请进行测试)
- 将 SC 示例合并到 simple_peripheral 示例
注意:我们不会使用此处的按钮 – LED 将始终闪烁。- 将文件c、scif.h、scif_framework.c、scif_framework.h、scif_osal_tirtos.h 复制并粘贴到工程中。我保留了指向这些文件的链接(但可以采用不同的方式)。
注意:如果您使用指向这些文件的链接,CCS 将询问您是否要添加包含路径,回答是(或手动添加路径)。 
- 复制并粘贴 SimplePeripheral_taskFxn 中用于初始化 SC 的代码。
复制并粘贴 SimplePeripheral_taskFxn 中用于启用绿色 LED 的代码。
static void SimplePeripheral_taskFxn(UArg a0, UArg a1) { // 初始化应用程序 SimplePeripheral_init(); //**************************************// // 此代码用于 SC 初始化 // //**************************************// // 初始化并启动传感器控制器 scifOsalInit(); scifOsalRegisterCtrlReadyCallback(scCtrlReadyCallback); scifOsalRegisterTaskAlertCallback(scTaskAlertCallback); scifInit(&scifDriverSetup); scifStartRtcTicksNow(0x00010000 / 10); scifStartTasksNbl(BV(SCIF_LED_BLINKER_TASK_ID)); //*************************************// // 此代码用于 GLED 初始化 // //************************************// // 启用 LED 引脚 hLedPins = PIN_open(&ledPinState, pLedPinTable); // 应用程序主环路 for (;;) { uint32_t events; // 等待与调用线程相关联的事件发布。 // 请注意,当消息排队到线程的消息接收队列时, // 会发布与线程相关联的事件 events = Event_pend(syncEvent, Event_Id_NONE, SBP_ALL_EVENTS, ICALL_TIMEOUT_FOREVER);
- 将文件c、scif.h、scif_framework.c、scif_framework.h、scif_osal_tirtos.h 复制并粘贴到工程中。我保留了指向这些文件的链接(但可以采用不同的方式)。
- 复制粘贴所需的 include。
复制粘贴所需的symbols。
复制粘贴回调函数(回调的内容将在之后修改)。 #include "scif.h" PIN_Config pLedPinTable[] = { Board_GLED | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX, PIN_TERMINATE }; PIN_State ledPinState; PIN_Handle hLedPins; void scCtrlReadyCallback(void) { } // scCtrlReadyCallback void scTaskAlertCallback(void) { SimplePeripheral_enqueueMsg(SBP_SC_ALERT, NULL, NULL); } // scTaskAlertCallback
- 修改 SC 回调函数的内容。simple_peripheral 示例使用消息(而非信标)将事件传递到主循环。我们将使用函数 SimplePeripheral_enqueueMsg() 对消息进行排队。将定义一个额外的应用程序事件 (SBP_SC_ALERT)。将从传感器控制器示例中复制发出此事件时要执行的代码。
声明的应用程序事件如下:
// 应用程序事件 #define SBP_STATE_CHANGE_EVT 0x0001 #define SBP_CHAR_CHANGE_EVT 0x0002 #define SBP_PAIRING_STATE_EVT 0x0004 #define SBP_PASSCODE_NEEDED_EVT 0x0008 #define SBP_CONN_EVT 0x0010 #define SBP_SC_ALERT 0x0099 // 添加这一个
以下是处理 SBP_SC_ALERT 事件的代码(添加在 SimplePeripheral_processAppMsg 中):
static void SimplePeripheral_processAppMsg(sbpEvt_t *pMsg)
{
switch (pMsg->hdr.event)
{
// ...
case SBP_CONN_EVT:
{
SimplePeripheral_processConnEvt((Gap_ConnEventRpt_t *)(pMsg->pData));
ICall_free(pMsg->pData);
break;
}
//*********************//
// 添加此代码 //
//*********************//
case SBP_SC_ALERT:
{
//清除警报中断源
scifClearAlertIntSource();
// 如果 LED 闪烁器任务尚未停止 ...
if (scifGetActiveTaskIds() & BV(SCIF_LED_BLINKER_TASK_ID)) {
// 表示绿色 LED 上输出计数器变量的值
PIN_setOutputValue(hLedPins, Board_GLED, (scifTaskData.ledBlinker.output.counter & 0x0001) != 0);
}
// 确认警报事件
scifAckAlertEvents();
break;
}
//*********************//
// 添加的代码到此结束 //
//*********************//
default:
// 不采取任何行动。
break;
}
}
- 下面提供了我的c 文件的 diff 文件(是的,只修改了一个文件)供您参考:/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/simple_5F00_peripheral_5F00_c.diff
- 构建并测试。该示例应保持 LED 闪烁,并具有 simple_peripheral 示例的所有功能。