1.使用CC1352P的20dbm发射能力做RF设计,并未在手册中看到芯片内阻抗的数值
2.在使用推荐外围电路做设计时,请问如何优化接收灵敏度,应该使用什么方法测量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.使用CC1352P的20dbm发射能力做RF设计,并未在手册中看到芯片内阻抗的数值
2.在使用推荐外围电路做设计时,请问如何优化接收灵敏度,应该使用什么方法测量。
不是的,接收灵敏度测试是通过不断减小发射功率,然后看误码率,不需要一定距离
通过距离测试的也不准确,距离越远,引入的干扰源越多
现在即使不焊接天线,在短距离仍会接收到数据。根据您提供的方法,是否需要屏蔽箱、衰减器去测量。
没有天线也会有输出信号,在近距离是可以收到数据的
根据您提供的方法,是否需要屏蔽箱、衰减器去测量
不需要,它是通过同轴电缆连接的,测出来的数据加上电缆的损耗就是实际的接收灵敏度
有相关例程或资料分享一下吗?有几个疑问:
1.使用同轴电缆连接时,是否需要考虑电路辐射的影响
2.CC1352P的开发模式中,最小发射功率是14dBm,无法调节至极小的发射功率
测试接收灵敏度不需要程序,进行的是硬件测试
一般进行的是传到测试,辐射测试要放到屏蔽室中测试
参考:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/774369/boostxl-aoa-trying-to-measure-sensitivity?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Measure%2525252520the%2525252520Receiver%2525252520Sensitivity#
2.CC1352P的开发模式中,最小发射功率是14dBm,无法调节至极小的发射功率
取消PA选项就可以使用其他功率值
测试接收灵敏度步骤比较多,你可以在网上找一下如何测试灵敏度的方法