Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
仍然是TI 的参考主板与天线评估板,在TI中对应4个引脚 DIO27/DIO28/DIO29/DIO30 对应6组逻辑电平,也就是6个天线,
现在的想法是,更换用Silicon Lab 16天线来替换原来TI的6个天线,但是TI引脚权限受限,想请问,如何将TI的4个引脚的逻辑电平进行拓展到12组或者更多?![]()
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
仍然是TI 的参考主板与天线评估板,在TI中对应4个引脚 DIO27/DIO28/DIO29/DIO30 对应6组逻辑电平,也就是6个天线,
现在的想法是,更换用Silicon Lab 16天线来替换原来TI的6个天线,但是TI引脚权限受限,想请问,如何将TI的4个引脚的逻辑电平进行拓展到12组或者更多?![]()
多谢您与团队的回复,我目前使用的是
1. 主板:LAUNCHXL-CC26X2R1 2. Script language: Python 3.7.4 3. SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02
我不是算法工程师,想多问一句,SDK3.40有没更改4个IO引脚电平从而控制12个天线的权限?如果有,请问下程序放在那个文件下,以及如何将C语言程序转换成python语言程序?
以及安装SDK 5.20后,如何用Python 3.7可以运行SDK5.20的例程?
SDK3.40有没更改4个IO引脚电平从而控制12个天线的权限?
可以,你可以参考SDK5.20实现
对于python仅提供示例,这部分你可能要自己实现
以及安装SDK 5.20后,如何用Python 3.7可以运行SDK5.20的例程?
参考这里面的步骤https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHYhhuDNTaRXzkOlahOlvA__pTTHBmu__LATEST
关于python和其他更多问题,可在英文论坛继续询问
多谢您,已经在SDK3_40 的ble_user_config.c 按专家给的意见进行修改了,也成功在Silicon Lab天线板上运行了;但有2个问题,
1. 是如何检测这12个开关中,是否已打开某个指定的天线或端口(因为master为Rx而不是Tx,无法通过频谱仪探针检测)?
2. 4个引脚的逻辑电平可否用顺次的方式,即 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 ......这样的方式
存储位置:C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02\source\ti\ble5stack\icall\app

1. 是如何检测这12个开关中,是否已打开某个指定的天线或端口(因为master为Rx而不是Tx,无法通过频谱仪探针检测)?
这个我不太熟悉,你可以在上面英文论坛链接中咨询此问题
2. 4个引脚的逻辑电平可否用顺次的方式,即 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 ......这样的方式
这个是可以的
两组天线切换程序修改参考:
对于打印,需要一些python和web的知识,我对此不熟悉,我们也不对web和python程序提供支持
使用python将采集到的数据导出到本地不需要web,应该会更简单一些