This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
公司买的LSR TiWi-uB2(cc256x)模块,但使用的MCU并不是TI的MSP430/Stellaris,
而是EFM32GG990F1024,现在需要移植Bluetopia协议栈到EFM32GG。
但Bluetopia source中只有MSP430/Stellaris的源码,
我看本论坛中说“理论上只要条件符合, 在不同mcu上都是能跑蓝牙协议栈的”,
我现在想知道下面两项:
1. 是否有移植Bluetopia到非TI MCU的成功案例?
2. 要做这项移植需要到哪里寻求帮助/参考什么资料?还是只能出钱请Stonestreet One公司做?
谢谢,盼复
Bluetopia source下载地址:http://www.ti.com/tool/stonestreetone-bt-sdk
Hi,
1. 是有成功案例. 但是是stonestreet one做的.
2. Bluetopia是很成熟的协议栈, 稳定性, 兼容性, 而且还过了认证. 但是能提供的资料你在下载的协议栈里面都已经有了.
如果要做移植, 只能由stonestreet one来做, 因为这是有知识产权的. 他们在中国的代表, 也是TI的合作伙伴, wi-linktech, 你可以咨询一下他们. 下面是他们的连接
Bluetopia 移植到非TI的MCU有大量的成功案例,Bluetopia非常成熟的双模蓝牙解决方案。
本公司是StoneStreetOne在中国的唯一合作伙伴,任何关于Bluetopia的问题请和我们联系。nina.li@wi-linktech.com
我们有两种模块,带MCU的WLT2564S,和不带MCU的WLT2564。
WLT2564S是CC2564+一个CortexM3,协议栈和应用都跑在CortexM3上,配套开发板可以直接实现蓝牙音频A2DP/HFP,数据传输SPP/SPPLE,还有PBAP/MAP/HID/AVRCP/BLE等等,客户开发非常方便。
WLT2564是CC2564模块,需要把协议栈porting到客户系统的MCU上,优点是省了一颗MCU,由于我们已经预先porting了一些主流MCU,客户开发周期也比较短。
技术问题可以联系nina.li@wi-linktech.com;商务问题联系 sean.zhou@wi-linktech.com
cc2564是的蓝牙芯片,而CortexM3只是一个MCU,而协议栈只是软件
技术问题可以联系contact@wi-linktech.com;商务问题联系 sean.zhou@wi-linktech.com