This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R: AOA IQ数据的问题

Part Number: CC2642R


1.无连接的AOA:IQ上报 是通过这个事件RTLSSRV_CL_CTE_IQ_REPORT_EVT,仔细查看了这部分代码,没有看到可以区分mac地址的数据结构,这样会导致不知道是哪个设备上来的iq数据。

对于一个master和多个slave同步的,syncHandle是只有一个还是多个?想请问通过什么字段来判断不同的mac设备?

2.基于cc26x2 5.1sdk 的示例,计算角度的相关源码是哪一个文件,想找这个文件来参考一下。

  • 您好我们已收到您的问题并反馈,预计将于24小时内给您答复。谢谢!

  • 对于一个master和多个slave同步的,syncHandle是只有一个还是多个?想请问通过什么字段来判断不同的mac设备?

    如果您想知道在未连接的AOA中,从哪个器件来接受数据包,我们推荐您使用对等地址。您可以在GapScan_Evt_AdvRpt_t->addr中找到。

    如果您的设备为一台中央器件及多件外设器件时,在扫描时,中央器件应匹配到许多不同的 syncHandle ,因为这些各自对应相应的外设器件。

    .基于cc26x2 5.1sdk 的示例,计算角度的相关源码是哪一个文件,想找这个文件来参考一下。

    请您参考C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48\tools\ble5stack\rtls_agent 目录。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。