Part Number: CC2650MODA
各位好!我这边打开ROV检测程序中的task stack使用情况,stackpeak一直显示648,可以偶尔会达到1008,那么既然达到又一个峰值,stackpeak为什么不显示1008,而还是显示648呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CC2650MODA
各位好!我这边打开ROV检测程序中的task stack使用情况,stackpeak一直显示648,可以偶尔会达到1008,那么既然达到又一个峰值,stackpeak为什么不显示1008,而还是显示648呢?
您可以增加 .cfg 文件中的系统堆栈大小。
你好,谢谢回答,还想问一下,增加多少合适呢?我这边是cc2650MODA芯片,增加到1024可以吗?现状默认是512,下图这个位置确认system stack设定值,是正确的吧?

另外请问下面这个图里的system stack size,又是什么意思,和上图有什么关系?


还是这里面的设置?

还有这里,我已经调整了ble task stack size到1024,这里还是显示使用率100%,这是怎么回事,难道和task stack size没有关系?
您好,您发布的另一个问题我们已有跟进,https://e2echina.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/210696/cc2650moda-stack-peak-size。
由于是相关问题,我们会在另一个帖子中一起跟进,如果您还有补充信息请发布到另一个帖子中。我们将关闭该贴。感谢理解!