Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
设备:CC26X2 BOOSTXL-AOA
遇到问题:目前使用SDK5.20版本的python脚本采集原始IQ数据 计算相位差来得到AOA角度。但是碰到了数据上的一些问题。具体表现如下:
IQdata

angle(IQ)

我在使用1 2 3顺序采集IQ数据,处理代码如下

之后使用相位差au12与au23时候得到的AOA角度计算差别较大,请问能提供一些你们实验的采集IQ数据以便我们来核算算法么?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
设备:CC26X2 BOOSTXL-AOA
遇到问题:目前使用SDK5.20版本的python脚本采集原始IQ数据 计算相位差来得到AOA角度。但是碰到了数据上的一些问题。具体表现如下:
IQdata

angle(IQ)

我在使用1 2 3顺序采集IQ数据,处理代码如下

之后使用相位差au12与au23时候得到的AOA角度计算差别较大,请问能提供一些你们实验的采集IQ数据以便我们来核算算法么?谢谢
IQdata
我们认为该IQ data图是正确的,没有什么问题。
请问能提供一些你们实验的采集IQ数据以便我们来核算算法么?
非常抱歉我们目前不能提供采样的IQ数据,敬请谅解。如果是不同的天线设计,我们提供的采集IQ数据并不会有很大帮助。
敬请谅解,希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。