launchxl-cc2652
我用的是5.10的版本,三块发射板烧入master passive slave ,passive上搭载了AOA的天线板,用UI界面显示出来的AOA角度一直在50°不变,我移动位置也没有用,这是怎么回事?

圈出来的地方我测试的时候是有点击变成红色的。但是还是一直在50°这里停着,小波动,无论我如何移动位置都是50°
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
launchxl-cc2652
我用的是5.10的版本,三块发射板烧入master passive slave ,passive上搭载了AOA的天线板,用UI界面显示出来的AOA角度一直在50°不变,我移动位置也没有用,这是怎么回事?

圈出来的地方我测试的时候是有点击变成红色的。但是还是一直在50°这里停着,小波动,无论我如何移动位置都是50°
角度一直不变有没有改变电容C51:https://dev.ti.com/tirex/content/tirex-product-tree/cc26xx_devtools_1_04_00_00/.metadata/.tirex/project0_boostxl_aoa_bp/landing_page_index.html
下面是我测试的,显示是正常的:

我就是按照上面这个图片弄得,我把代码修改了,UI就不支持显示AOA的数据,UI界面中的那个AOA的按钮是灰色的
passive的文档说明有一些问题,master未启动接收时,RTLS ui不能计算角度,我已通知文档编写团队对此进行更改
只有一个AOA开发板建议使用option1或者option3进行操作,注意仅有一个AOA开发板放在master上在option1中不会得到变化的passive角度
上面说了,Academy文档中有一个错误,
使用option2 master中 main.c的代码要改为
rtlsConfig.rtlsCapab = (rtlsCapabilities_e)(RTLS_CAP_RTLS_MASTER | RTLS_CAP_AOA_RX);
一块AOA天线板,可以使用option2或者option3
那我用了option3,按照他的步骤进行代码操作,它的角度一样是不变的!
上面说的电容的位置改了吗,没有天线切换,得到的角度自然是不变的
对于CC26X2 对应的电容应该是C14,将C14移到C24的位置,具体的查看硬件设计原理图
移动电容用电烙铁? 用电烙铁焊不下来,电容太小了
有没有别的方式可以不用移动电容吗