Part Number: CC2640R2F
while (1) {
UART_read(uart, &input, 1);
//UART_write(uart, &input, 1);
test_value1[uart_num++] = input;
GPTimerCC26XX_start(hTimer1A);
if(uart_num == SIMPLEPROFILE_CHAR4_LEN)
{
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR3, sizeof(uint8_t), &open_flag);
uart_num = 0;
GPTimerCC26XX_stop(hTimer1A);
}
}void timerCallback1A(GPTimerCC26XX_Handle handle, GPTimerCC26XX_IntMask interruptMask)
{
// SimplePeripheral_performPeriodicTask();
int i =0;
if(uart_num < SIMPLEPROFILE_CHAR4_LEN)
{
GPTimerCC26XX_stop(hTimer1A);
for(i = uart_num;i<SIMPLEPROFILE_CHAR4_LEN;i++)
{
test_value1[i] = 0;
}
uart_num = 0;
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR3, sizeof(uint8_t), &open_flag);
}
}
(以上while1是串口接受处理函数,随后一个是200us中断函数)
本人设置了一个200us的定时器,用于检测一个接收串口数据的数组是否接受满(接收满则关闭定时器,防止定时器溢出),当200us计时溢出且数组没填满时就对剩余数组位置全部填0。
现在使用的是每10ms发送长度为5的数组,接受同样也是长度为5,按道理这200us的定时中断永远也不会触发(前提是每次接收完对定时器计数值进行重置)。使用中发现每接受五次数组就会触发一次中断,导致得到的两个数组后无端多了几个0(因为1个长度5的数组会被拆成2个)。最后发现是由于对定时器开关的操作我只用了GPTimerCC26XX_start(hTimer1A);以及GPTimerCC26XX_stop(hTimer1A);两个函数。但是GPTimerCC26XX_stop(hTimer1A);函数在停止定时器计数时并不会对其进行清零,导致多次进行stop后,定时器总会溢出导致中断。
所以问题在于是否具有直接重置定时器计数值的函数?有的话请告知!
谢谢!