Part Number: CC2642R
您好:
SDK:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78
开发环境:CCS
hGpioPin = PIN_open(&pinGpioState, pin_table);
PIN_add(hGpioPin, PIN_IO | PIN_GPIO_OUTPUT_DIS | PIN_INPUT_EN | PIN_PULLDOWN | PIN_HYSTERESIS);
PIN_setConfig(hGpioPin, PIN_BM_IRQ, PIN_IO | PIN_IRQ_POSEDGE);
// PIN_registerIntCb(hGpioPin, gpio_bond_callback);
GPTimerCC26XX_Handle hTimer;
GPTimerCC26XX_Params params;
GPTimerCC26XX_Params_init(¶ms);
params.width = GPT_CONFIG_16BIT;
params.mode = GPT_MODE_EDGE_COUNT;
params.direction = GPTimerCC26XX_DIRECTION_UP;
params.debugStallMode = GPTimerCC26XX_DEBUG_STALL_OFF;
hTimer = GPTimerCC26XX_open(0, ¶ms);
if (hTimer == NULL)
{
LOG(("Failed to open GPTimer"));
}
GPTimerCC26XX_PinMux pinMux = GPTimerCC26XX_getPinMux(hTimer);
PINCC26XX_setMux(hGpioPin, PIN_IO, pinMux);
GPTimerCC26XX_start(hTimer);
看有描述支持定时器输入捕获,我希望通过定时器的输入捕获获取IO口的交流/数字信号,目前编译通过,但是不知道如何配置才可以通过定时器的输入捕获功能获取IO口的信号,并且不确定哪些IO可以作为输入捕获的IO,综上有以下问题:
1、哪些IO可以作为定时器输入捕获IO;
2、上述写法问题都在哪里,能否指点一下。
3、定时器输入捕获配置的示例我在哪能找到,目前找到的都没有相关配置,如何将IO与定时器关联上;
期待您的支持,非常感谢!