器件:两块CC2640R2F LAUNCHPAD,一块烧录host_test用于btool,一块烧录simple_peripheral作为从机连接主机并向其发送数据。
simplelink版本:simplelink_cc2640r2_sdk_5_10_00_02
我想咨询两个问题:
一.【是否能使用从机notify给btool的值】btool 中打印的notify值我是否能通过什么渠道活动,因为我需要将notify传输的值进行绘图。而不是简单地打印到窗口上。
二.【使用btool时接受notofy的数据长度明显减少】从机程序中 MAX_PDU_SIZE 设置为200,实测与手机(IOS)软件LightBlue进行传输时能发送一个长度为100的数组,手机端能正常收到,数组格式为unsigned char。连接烧录host_test程序的主机时,btool无法打印长度为20+的数组,当我在从机中设置每一秒发送的数组长度为30时,btool窗口不再显示notify接受的值。