我将基于CC26X2P1F芯片的自制开发板作为CTE发送设备,以下是外围设备的照片:
然后运行非可视化例程的界面为
并没有采集到IQ数据,请问是我的外围设备的问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将基于CC26X2P1F芯片的自制开发板作为CTE发送设备,以下是外围设备的照片:
然后运行非可视化例程的界面为
并没有采集到IQ数据,请问是我的外围设备的问题吗?
应该是环境搭建有问题,参考Academy中的信息:https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALbo3PGXE.vDbkqrv.ZUDQ__pTTHBmu__LATEST
搭建好后修改端口好,然后测试
这是我测试的:
后面的测试需要按照Academy Target和locator中的步骤操作
我发现我们这里的配置显示不太一样,请问怎么使能或者关闭对应的功能呢?非常感谢您的回复!
在python脚本中修改:
def main(): example = RtlsConnectionlessExample( coordinators_comport=["COM10"], responders_bd_addr=[], # ['80:6F:B0:1E:39:02', '80:6F:B0:1E:38:C3'] scan_time=10, sync_params={ 'sync_skip': 0 }, use_advertiser_list=False, start_periodic_advertise_report_on_sync=False, periodic_advertise_report=True, angle_of_arrival=True, angle_of_arrival_params={ 'enable_filter': True, 'slot_duration': 2, 'sample_rate': 1, 'sample_size': 1, }, data_collection_duration=30, data_collection_iteration=1, post_analyze_func=post_analyze_of_IQ_data )
在C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_00_56\tools\ble5stack\rtls_agent\examples文件夹下
它一直不能完成初始化操作,一直说All Node to reset
这条日志是什么意思呢? {'type': 'Command', 'command': 'RTLS_CMD_RESET_DEVICE', 'payload': None}
十分感谢您的耐心回复!
您可以把E:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52\tools\ble5stack\rtls_agent文件夹的内容直接发给我吗?我怕是丢失了一部分东西,如果可以的话,真的太谢谢您了!
这条日志是什么意思呢? {'type': 'Command', 'command': 'RTLS_CMD_RESET_DEVICE', 'payload': None}
参考Academy中的说明:Angle of Arrival - Target device (ti.com)
rtls_agent文件太大了,论坛没有办法上传,你重新下载SDK获取文件