Part Number: CC2652RB
Hi Ti,
我的 SDK 是 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54。
当我导入 empty 例程后,有一些关于设置项让我有些迷惑:
在 empty 例程的 .cmd 文件中有如下配置:
--stack_size=1024 /* C stack is also used for ISR stack */
在 empty 依赖的 tirtos 工程的 .cfg 文件中有如下配置:
/* ================ Program configuration ================ */ /* * Program.stack is ignored with IAR. Use the project options in * IAR Embedded Workbench to alter the system stack size. */ Program.stack = 1024; Program.argSize = 0;
在 empty 的属性配置中有如下配置项:

看起来这些配置项的描述都很相似,我想请教一下这几个配置项是一样的吗?
如果是,那这个栈的主要功能是什么呢?
如果不是,那这些项都表示什么意思呢?
谢谢!