Part Number: CC2640R2F
Other Parts Discussed in Thread: CC2640
针对YFV,打算使用内部LDO模式,烧录时出现不能识别芯片的情况。
拿买来的正常的开发板(开发板上自带烧录芯片),开发板上的CC2640上的Vddr(该脚悬空)是1.7V,TCK是3V。
自己的板子,如果不接烧录板,CC2640上的Vddr(该脚悬空)是1.7V,TCK是3V,而接了烧录板,TCK直接降低到1.8V以下。导致无法识别芯片。
请教下各位专家,是不是内部LDO模式,容易出现这种连接烧录板时把TCK电压拉低的现象。