Part Number: CC2642R
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
因为官方的OAD不能完全满足我们的项目要求(还有同一块PCB板上的另外一颗非TI的MCU内的程序,也想通过cc2642来进行OTA),现在要自己写OTA升级程序,我是想参考官方的OAD改动。可是这个程序定位(把用户程序和升级程序分别放在FLASH哪儿)把我难住了:
我现在要划分两个FLASH区域,一个存放用户程序,一个存放引导程序(就是完成所有下载事项的程序,包括下载后的BIN存放,判断跳转等),我怎么划分呢?是通过.cfg,还是ccs平台,还是.syscfg ?怎么实现?在哪里操作/实现这个划分事件功能?


SDK:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52
我导入官方程序后就改动了这几个设置,其它没有动