This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652RB: syscfg中的LED模块可否实现占空比可调节的波形

Part Number: CC2652RB


Hi Ti,

我在使用LTE模块时,发现其可以实现LED的闪烁以及亮度控制。

我发现 PWM 的周期值不能设置得太大(大于某些值后LED就不工作了),请问这是有什么限制吗?

实测当我将 pwmPeriod 设为 1000 时正常工作,但是设置为 1000000 后LED就不亮了。

以上问题导致我想要实现一个“频率为1Hz,亮 200ms,灭 800ms,并如此闪烁 10 次”的功能并不能完成,

请问有什么解决方案吗?

谢谢!