Part Number: CC2642R
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
CC2642R CCS
1.广播数据和扫描应答包,是在ti_ble_config.c文件中
是否可以自定义?
2.
// Advertisement Set Number 1
extern GapAdv_params_t advParams1;
extern uint8_t advData1[11];
extern uint8_t scanResData1[28];
// Advertisement Set Number 2
extern GapAdv_params_t advParams2;
extern uint8_t advData2[11];
extern uint8_t scanResData2[28];
在CC2640R2蓝牙4.2中 只有一个广播和扫描应答包。
这里为什么分成两个 这两个有什么区别 如何使用
长度是否可以修改? 如果要保留和CC2640R2的一样的广播包和扫描应答包如何处理?