TI 的工程师:
环境是 CC2640R2F 的 launchPad 硬件,SDK使用 simplelink_cc2640r2_sdk_5_10_00_02,工程使用 examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\multi_role;
功能逻辑是 使用手机 APP 通过GATT 连接上CC2640R2F,使能notify ,APP定时发送数据到CC2640R2F,在接收到数据后,通过RSSI_read 读取在接收手机数据包时的RSSI值;
但是我始终得到的值是一个固定的值;
部分截图如下:
收到数据时触发读取RSSI事件,currentConnHandle 是连接时的Handle;

事件完成回调中得出RSSI值,取值位参考其他网友在simple_peripheral 例程中的做法:

HCI_READ_RSSI 事件能够得到回调,就是读出的RSSI值是一个固定的值 ;
请问如何能够得到正确的RSSI值呢?