Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7
CC2652P7用SmartRF Studio 7 2.24.0 进行定频测试,在BLE或者802.15.4模块中,无论是否开启PA,DIO28和DIO29的电平状态都是不变的,导致开关管的状态不对。测试发现是否开启PA的真值表如下:

与如下资料不一致

希望尽快改正。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!
您好,十分感谢您的指正。工程师试着重现以上过程,发现 C : \Program Files (x86) \Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7\config\xml\cc1352p7\targets\target_launchxl-cc1352p7_2_4_ghz_highPA.xml 的 DIO28/29 引脚设置不对。 应该是以下这样(与 target_launchxl-cc1352p7-4_highPA.xml 版本相同) :
<IoSettings name="RF Switch">
<IoPin name="DIO28">
<ControlFunction>Input/Output</ControlFunction>
<Idle>Input tristate (Default)</Idle>
<Tx>Output low</Tx>
<Rx>Output high</Rx>
</IoPin>
<IoPin name="DIO29">
<ControlFunction>Input/Output</ControlFunction>
<Idle>Input tristate (Default)</Idle>
<Tx>Output high</Tx>
<Rx>Output low</Rx>
</IoPin>
<IoPin name="DIO30">
<ControlFunction>Input/Output</ControlFunction>
<Idle>Input tristate (Default)</Idle>
<Tx>Output low</Tx>
<Rx>Output low</Rx>
</IoPin>
</IoSettings>
请相应修改 target_launchxl-cc1352p7_2_4_ghz_highPA.xml 并重新启动 Smart RF Studio 7 来解决该问题。 您还可以选择在 Target Configuration 选择"Customize" 手动更改 I/O 配置,在将 DIO28/29 设置更改为其适当的 TX/RX 输出电平并进行相应保存之前,需要使用 " Create Copy As " 复制 LP 目标选择。

我们已将该问题告知开发团队,会在下一次更新时进行相应的改正。再次感谢!