This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2F: CC2642 的 AES?

我已將 AES-CCM 加入我的應用程式, 但我不知道要怎麼使用它, 是否有使用範例說明, 我查看了 AESCCM.h 的一些參數說明, 但感還是很模糊, 比如 : aad, nonce, mac 這些 buffer 倒底是用來做什麼的, 在我目前的理解中, AES 就是把一串 string / 資料用密鑰做加解密而已, 所以不了解這些 buffer 是用來做什麼的, 能否給個使用範例或簡單說明, 非常感謝您, 謝謝.  

  • aad, nonce, mac 这些是关于AES加密标准的本身的知识,不是TI特有的,因此没有这方面的详细说明

    可以自行Google查找AES CCM的详细信息,以了解这些的作用

  • 那麼是否有使用範例 ? AESCCM.h 有一些簡單的範例,  我按照它的方式 initial AES 並使用了它, 可是一旦執行了 AESCCM_oneStepEncrypt() 加這個密程式就會當機,  另外, 我無法加入 AESCCM_OneStepOperation_init(....); 這個API, 看來目前 SDK 己經找不到了, 我目前使用 AESCCM_Operation_init() 來代替,  這樣是不是就無法使用  AESCCM_oneStepEncrypt() 這個 API, 因此造成當機, 謝謝. 

  • 例程就是此前的C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\drivers\aesKeyAgreement

    readme文件介绍了例程的使用说明

    我無法加入 AESCCM_OneStepOperation_init(....); 這個API, 看來目前 SDK 己經找不到了

    应该不是这个原因

    API可以在C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29\source\ti\drivers\AESCCM.c找到

  • 我在 AESCCM.c 找不到 AESCCM_OneStepOperation_init 這個 Functon , 我用的是 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48 SDK 和 simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10 SDK,  我做了一個測試程式, 能否幫我看下是那有問題, 謝謝. 

  • 我看了下SDK5.10的程序是初始版本,确实没有这个API,建议你升级到SDK6.10测试

    CC2640r2没有提供AES例程,相关的API也不完整,要自己做一些移植,实现起来要更复杂一些

  • TI SDK 裏有一堆 AES 程式和函式庫令我眼花撩亂,  我對 AES 不熟, 站在使用端, 我並不想了解它是如何加解密的, 但的確實需要了解它是如何使用的我現在再看 aesKeyAgreement 這個範例, 感覺太過複雜, 這個程式開了二個 Task 來做收發, 並且加解密的方式的流程和我要連接另一個裝置也不太一樣, 怕是努力了一陣子結果因為有差異而接不上, 我使用另一顆晶片同樣是用 AES CCM 它們的範例就是直接 initial 完後, 直接帶入 buffer 去做加解密即可, 目前連 TI 的 SDK 連執行 AESCCM_oneStepEncrypt 都當機, 連 try in error 的機會都沒有. 

  • AESCCM_OneStepOperation_init在SDK5.10中没有被添加,完整的AES例程需要使用SDK6.10,

    不同厂商设备的采用的AES加密不同,确实可能会存在兼容性的问题,因此需要进一步了解AES,才有可能做到兼容