This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2541 advance remote control 問題

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

hi各位:

想詢問一下 CC2541 advance remote contro 是否可以和 CC2541 (HIDEMUKBD) 一樣,具備偵測鍵盤上 num lock capslock 功能?

還是由於他採用了CC2540的dongle非一邊的dongle 因此不支援呢?

我有嘗試把 cc2540的 hidemukbd加入到 cc2541當中 但是還是無法抓到鍵盤的 num lock狀態

static uint8 hidEmuKbdRcvReport( uint8 len, uint8 *pData )

HalLedSet( HAL_LED_1, ((*pData & LED_NUM_LOCK) == LED_NUM_LOCK) );

而 hidEmuKbdRcvReport 裡面包的又是甚麼格式?  

我也改過讓LED 改從TP4 及TP5出來(CC2541的 ADVANCE REMOTE CONTROL),還是一樣無法工作

  • Hi lee,

    我对HID profile 的理解 非常有限, 还未深入看过.

    据我所知的是 advanced remote controller 用的是标准的HID Over Gatt profile, HIDEMUKBD 也是. 理论上包的格式是相同的.

    它们理论上都是可以和支持标准 HID Over Gatt 的 host 端连接工作的.

    至于某些功能的不全, 是否是某些 HID report 定义不全或者定义不匹配? 是否可以比较一下 advanced remote controller 和 HIDEMUKBD 的一些 HID report 的定义, 看一下是否有不同?

    另外, 你是否尝试过用断点的方式调试, 看代码有没有运行到 LED 设置那里?

  • Hi Yan:
     
           
    小弟也有相同的問題
    目前使用BLE 1.3.2 FW,Profile 為 Hidemukbd,
    想要得知目前 PC 上的 Num & Caps & Scroll Lock 的狀態
                       
    若是使用 Hid Keyboard Only (hidkbdservice.c) 的宣告,當PC端有按下 Num Lock Key
    最起碼會進入到 hidEmuKbdRcvReport Function
    藉由(*pData & LED_CAPS_LOCK) == LED_CAPS_LOCK) 可以判斷目前PC端的Led 狀態
     
    若是使用 Hid Keyboard + Mouse (hidkbmservice.c) 的宣告,當PC端有按下 Num Lock Key
    都不會進入到 hidEmuKbdRcvReport Function
    不知道您那邊是否知道該怎麼修改,如果有眉目,還麻請指教。