由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2F: 如何实现手册上写的待机模式下得1.1uA功耗( Standby: 1.1 µA )

Part Number: CC2640R2F

使用CCS开发CC2640R2F--ble5_simple_peripheral_cc2640r2lp_app时,现在外设基本被我拆除,板子上之剩下蓝牙模块,有高速24M和低速32K时钟,漏电的电路基本移除。

现在我在代码上,所有的IO口都配置成PIN_UNASSIGNED,且在宏定义中启用了POWER_SAVING,现在是我的极限状态了,测试电流大概在30-40uA,无法达到1.1uA,请问我的操作有什么问题吗?该如何实现超低功耗?还有的问题是,在Shutdown模式下,是不是不能广播蓝牙,唤醒也不能通过外部中断的形式吗?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 测试电流大概在30-40uA,應該是已經在低功耗模式,一般要建議你排查硬件是不是還有地方漏電

    Shutdown模式下不能广播蓝牙,但是可以通过外部中断唤醒也

  • 您好,

    您使用的是自定义硬件吗?有没有用 pinStandby 对其进行测试,确认能够达到预期的1uA? 您是否使用正确的功率测量工具来评估此类低电流? 您提到泄漏电流基本上被移除,但是如 TRM 所说,”I/O pins placed in the tri-state condition and connected to a node with a different voltage potential might induce a small leakage current going through the pin (Section 11.6 Unused I/O Pins)“

    一般要建議你排查硬件是不是還有地方漏電

    建议您再排查下。

    在Shutdown模式下,是不是不能广播蓝牙,唤醒也不能通过外部中断的形式吗

    是的,不能在shutdown模式下使用无线电堆栈。 此模式需要对器件进行软件重启。 详情请参阅 TRM Section 6.6 Power Modes:

    https://www.ti.com/lit/swra478

    您也可以参考YiKai工程师的以上答复。