Part Number: CC2640R2F
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
开发板:CC2640R2_LAUNCHXL
环境ccs 11.1
里面自带的simple_peripheral例程。
我直接烧录进去,程序无法运行,扫描不到从机信号
在debug状态下,程序第一次可以运行。但点复位后,无法运行。然后再复位,可以运行。再点复位,无法运行。也就是说,规律为两次复位可以运行。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好。
1.确定是SimpleLink CC2640R2 SDK (5.30.00.03)中的,我从CCS界面的Resource Explorer直接imprort生成的工程。
2..扫描软件的话,我用的是手机端的BLE调试助手。之前两个月我一直用这个APP,APP没有问题,DEBUG状态下,程序正常运行的时候,APP可以扫描到开发板蓝牙。
3.在debug状态下,我尝试过点击restart图标和CPUreset图标,都是同样的现象。
4.我又尝试了其他不带BLE的例程,如uartecho_CC2640R2_LAUNCHXL_nortos_ccs,这个例程,debug的情况下可以正常运行,断开debug重新上电,程序就不运行了,用Flash Programmer 2烧录程序后重新上电,程序也不运行。
5.同为这一块开发板,我在一个月前已经调试过ble5_simple_central_cc2640r2lp_app,当时调试,没有遇到这次调试的问题,程序脱离debug之后运行很正常。我现在怀疑,import在线生成的例程,近两个月是不是升级了?旧版的例程可以运行,新版的例程不能运行。
您好。
您的问题我们会在英文论坛上和工程师持续跟进,我们想让您测试一下将CCS软件版本更新到最新的version12测试一下(CCSTUDIO),配合着下载安装相应sdk(SIMPLELINK-CC2640R2-SDK),同时烧录使用uniflash软件(UNIFLASH)测试一下,看看这些问题是否还持续存在。同时,相应debug的问题可以参考我们的debugging guide(debugging guide)。