你好,在ti store买的cc2650f128rgzr。自己做了烧录小板,使用脱机烧录器(淘宝链接),烧录100片,差不多会有40片左右电流超过七八百ma,严重发烫,导致芯片“报废”
不确定是自己烧录小板的问题,还是烧录器的问题。
附件图片是我做的烧录小板的原理图
能否请教下这个烧录小板设计是否有问题,如果没有问题就可能是烧录器导致
但是
我也尝试过单独在在44引脚输入3.3v电压,也是部分超过七八百ma。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好。
我们的工程师对于您的运行环境有几个问题想问您:
1.您说您自己做了烧录小板,和使用脱机烧录器。
工程师不确定你所说的烧录小板具体是什么,这是 JTAG 调试探针还是其他类型的编程器?另外,是否是您自己设计了的 JTAG 调试探针?如果是这样,该 JTAG 调试探针是否可以在已知良好的目标下工作,例如在Launchpad或者 CC2650EM板?从描述中我们不可能知道该烧录器有多好,我们的建议是购买了一个官方的调试探针或者烧录器。
什么是“网上购买的脱机烧录器”?这是购买的 JTAG 调试探针吗?如果是这样,这是 TMDSMEU110-U 还是 Launchpad 板?如果不是 TI 产品,我们无法保证它的性能如何。
2.烧录100片,差不多会有40片左右电流超过七八百ma,严重发烫,导致芯片“报废”。
从上面的描述来看,JTAG Debug Probe 似乎能够在一定程度上对器件进行编程,但尚不清楚它是否也会给系统带来问题,例如它可能会为器件提供过多的电压。我们建议他对 JTAG 信号甚至电源电压进行适当的电压测量,并确保不超过器件数据表的规格。
3.电流超过七八百毫安。
该电流过大,确实会损坏设备。
4.能否请教下这个烧录小板设计是否有问题?
我们无法根据一张图片做出评估。我们需要进行全面的设计审查才能回答上述问题的答案,因为 PCB、组装等都可能存在或引起问题。