This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2652RB: 蓝牙

Part Number: CC2652RB


我是在CCS上面进行开发的,我想知道使用那个事例可以将其他文件采集到的数据通过蓝牙发送出去,因为不懂蓝牙,应该需要了解实例中的那部分代码才能实现通过蓝牙发送数据呢?

  • 您好,

    收到您的问题了,我们升级到英文论坛给工程师看下,有答复尽快给到您。

  • 相关帖内容合并:

    首先,我做的项目使用到cc2652rb开发板,我通过spimaster这个实例收集到了信息,我知道projiect_zero这个实例可以产生蓝牙,但是spimaster这个实例里面我没看到蓝牙,也就是说我无法使用蓝牙传递数据,我应该如何做才能将我采集到的数据通过蓝牙发送给电脑?我不懂蓝牙,所以想知道具体应该如何去做才可以

  • 您好,

    您可以使用 TI Driver(如 spimaster 中所示)来开发自己的SPI implementation,然后将其添加到 project_zero里。您还可以参考其他已经使用 SPI 接口的 BLE 示例,例如 simple_peripheral_oad_offchip(用于与外部闪存设备通信)或者multi_sensor(LPTSK-CC1352R 上的加速度计接口)

    希望能够帮助到您。

  • 好的,我会按照您说的把spimaster这个项目添加到 project_zero里,还有一个问题我手机上的starterlink这个软件可以搜索到 simple_peripheral这个项目的蓝牙,而搜索不到project_zero项目发出的蓝牙,但是如果按照教程里面的做,project_host和project_zero这两个项目使用btool这个软件就能搜索到蓝牙,这是怎么一回事呢?

  • 您好,

    这是两个不同类型的问题,麻烦您能重新开个帖重新提问,感谢。