This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2F: 丢包率高

Part Number: CC2640R2F


尊敬的ti工程师您好!

      cc2640r2f和cc2642通信,距离只有1.5m,采样率为1khz,通信5分钟,丢包9个,这个问题怎么解决,请给予帮助,非常感谢!

  • 您好,

    收到您的问题了,我们升级到英文论坛给工程师看下,有答复尽快给到您。

  • 您好,

    我们这边有一些相关问题想要询问您。

    1. 您是使用 SmartRF Studio 吗?使用 BTool 吗? (如果使用了,请提供所用配置的详细信息)
    2. 设备是烧录了特定的映像吗? (如果是,请提供详细信息)
    3. 想了解一下您的测试环境是什么?是在吸波暗室(anechoic chamber)里吗?还有其他发射设备吗?
    4. 您使用的是 TI LaunchPad 还是客制化的PCB板?
    5. 您使用什么 PHY 进行通信,每个设备的输出 TX 功率是多少?
    6. 您是否使用嵌入式 SimpleLink 固件或 Smart RF Studio 7 验证这种数据包丢失?
    7. 您能否具体说明“采样率为 1khz”的含义?
    8. 5 分钟内一共交换了多少个数据包?丢包9个的丢包率是多少?
    9. 多次测试的结果都是这样的吗?是否每次都丢失 9 个数据包?