This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2642R: ON-CHIP FLASH OAD 失敗

Part Number: CC2642R


您好, 個人使用 CC2642R 執行範例 ON-CHIP OAD應用,問題說明如下:

CCS 版本11.1
SDK : simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29

依照規格說明,並使用 "Unuflash" 分別燒錄以下三個檔案
persistent_app_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_oad.hex
simple_peripheral_oad_onchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_oad.bin
bim_onchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_nortos_ticlang.hex

透過"putty" 可看見畫面如下.

再執行 "BTOOL" 亦可順利連線到 TARGET

但是 OAD 覆寫動作, 總是失敗,顯示 "NOT SUCCESSFUL"

請問, 這要如何解決呢?

謝謝

  • 您好,

    收到您的问题了,我们升级到英文论坛给工程师看下,有答复尽快给到您。

  • 您好,

    以下为工程师的说明:

    您使用的sdk示例您是否修改过?

    依照規格說明,並使用 "Unuflash" 分別燒錄以下三個檔案
    persistent_app_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_oad.hex
    simple_peripheral_oad_onchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang_oad.bin
    bim_onchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_nortos_ticlang.hex

    这部分的文档是来自哪里?(最好能提供一下相应截图)

    默认情况下,persistent app是一个签名映像,因此 _oad.bin 应该在地址 0x00038000 处刷写。如果启用了安全性(默认情况下已启用),则不应刷写 persistent_app hex 文件。

  • 嗨! 謝謝你的回覆。

    我的問題,已得到改善。

    主要是將SDK 降為舊版本(5_20_00_52), 重作一樣的動作.即完成OAD了。

    至於,原來的版本(6_20_00_29),我還是試不成功。謝謝!!