Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
sdk5.10中是可以直接获取角度的具体数值的,我想先尝试直接将已经有的角度值上传云端试一试。所以想询问sdk5.10中存储角度数值的代码文件是哪一个以及sdk5.10中存储角度的变量具体是哪一个?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LAUNCHXL-CC26X2R1
sdk5.10中是可以直接获取角度的具体数值的,我想先尝试直接将已经有的角度值上传云端试一试。所以想询问sdk5.10中存储角度数值的代码文件是哪一个以及sdk5.10中存储角度的变量具体是哪一个?
您好,
1、我去仔细看了AOA_getPairAngles()这个函数,我的理解是这样的:在AOA_getPairAngles()函数里面具体得出角度结果的位置如下图所示,下面两张图中一个是#elif RTLS_MASTER,另一个是#ifdef RTLS_PASSIVE,他们是先后连续出现的,最终存储角度值的变量都是antResult->pairAngle[pair]上。
我疑问的是:如果都用antResult->pairAngle[pair]对角度值进行存储,就会导致后面的数据覆盖前面的数据,这样还怎么将数据存储?还是我上面的理解是错的,如果理解是错的,那具体的存储最终角度值的变量是哪一个?


2、TI官方可以实现将最终角度值传输到提供的页面上,如下图所示。 那么,它角度值具体是通过哪个代码文件传输出去的?以及传输的角度值是存储在了那个变量里被传出去的?

您好,
关于这个问题希望您重新开一个帖子提问,感谢您的支持。