TI 的专家们你好:
我在使用CC2564C做双模功能开发,其中有几个需求在例程里没有几个疑问咨询你们:
1. 电话控制,想通过蓝牙控制手机的电话接听,挂断,拨打指定电话等,但是不传输音频,我在HFP中试着关闭音频相关的内容,但最后音频还是传输过来,请问我的需求能用HFP实现吗?具体的配置地方帮忙指出来。或者需要用LE+手机APP的方式来实现?
2. 音乐控制,同样通过蓝牙控制音乐的播放暂停、上一曲下一曲、音量加减等控制,同时得到当前播放的音乐信息做显示,但是音频不传输。这个没有例程,但是能用AVRCP来实现吗?或者是用HID来实现,但HID做又通过什么方式得到当前播放音乐的详情呢?
3. 消息获取,例如短息、微信、邮件等详细来时可以得到对应的通知并读取详情,苹果手机可以使用ANS来得到,但是安卓手机能用MAP得到吗?还是说需要用LE配合做一个手机APP来实现?
4. 注意,以上的音频传输过来,但不排除手机会连接其他单独的蓝牙耳机,两者需要同时存在,这样使用不带音频的HFP和AVRCP是否能与其他的蓝牙耳机同时连接手机并使用?