This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2L: 运行AOA工程

Part Number: CC2640R2L
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

您好!

我想想请问一下CC2640R2L的芯片能否运行SDK中AOA Receiver 的功能?

我使用2640R2F的开发板是能够正常运行的,把相同的工程代码烧录到CC2640R2L的芯片中就无法运行了,使用的SDK例程

是 C:\aoa\simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\aoa_receiver。烧录到CC2640R2L中是否还需要修改某些配置还是需要换个工程?

  • 您好,

    我手边没有R2L的板子,无法进行测试,想请问您AOA Receiver 的功能有使用到Sensor controller所使用的 AUX 中的一些外围设备了吗?

    根据帖子:https://e2echina.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/190889/cc2640r2l-cc2640r2f

    CC2640R2F和CC2640R2L的区别主要在于后者去掉了Sensor Controller Engine。

    这意味着如果您现有的代码使用Sensor controller,则无法移植到 CC2640R2L,如果没有,则应该可以直接转移。

    请注意,Sensor controller通常使用的 AUX 中的一些外围设备也已被移除(比较器、电流源)。

    我们会持续跟进您的问题,希望和我们跟新您的进度。

  • 我是直接使用simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\aoa_receiver该例程的,没有任何改变。至于是否使用到sensor controller 我也不是很清楚,对于该例程,我并不是很熟悉。

  • 您好,

    我这边有的最新SDK版本也没有找到aoa_receiver 的例程。

    关于这个问题我们帮您升级到E2E英文论坛,有回复及时联系您。

  • 好的,麻烦了!

  • 您好,

    从BLE-Stack Migration Guide我们可以得知:

    CC2640R2L 在功能上与 CC2640R2F 相同,只是 CC2640R2L 中不包含以下硬件外设:

    • Sensor Controller Engine(传感器控制器)
    • Comparators(比较器)
    • Constant Current Source(恒流源)

    您可以在不进行任何更改的情况下运行不使用 CC2640R2L 上的Sensor Controller Engine(传感器控制器)的 CC2640R2F 软件示例。

    但是,直到 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK v4.20 才添加 CC2640R2L 设备支持,此时 AoA 解决方案已被删除。

    • As a supplier of Bluetooth® Low Energy (BLE) solutions with a focus on interoperability and broad market adoption, we recommend to transition from proprietary Real Time Localization Toolbox (RTLS) software examples to the new RTLS software examples based on the Bluetooth 5.1 specification. These examples are included in the SimpleLink CC13x2 and CC26x2 software development kit 3.40 and later. For further information please contact your local TI sales representative.