Part Number: CC2640R2F
尊敬的TI工程师你好!
使用两块LAUNCH PAD 连接到smartrf studio测量RSSI , 发送功率为5dB,每次发送100个包,将一块LAUNCH PAD固定不动,移动另外一块LAUNCH PAD(只平移,高低不变),在记录RSSI的时候,发现0.5m的RSSI要小于0.7m的RSSI,但是按照理论的话0.5m的RSSI是应该大于0.7m的RSSI,而我的0.5m的RSSI为什么会小于0.7m的RSSI?请问RSSI除了和距离、发射功率有关,还和什么有关系呢?