TI工程师你好:
我在使用Sensor Controller Studio时,没有在开发手册中找到SPI支持的速率,以及协处理器SPI的DMA使用
请问:
1.在CSC这里配置后使用主从模式后就是1.1MHz吗(能否设定指定速率,如512K)?主从模式下最大速率就是1.1MHz吗?
2想使用协处理器SPI的DMA功能,我在ADC的实例文件中看到了ADC的FIFO,但是在SPI中没有看到,请问如何用协处理器使用SPI的DMA功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师你好:
我在使用Sensor Controller Studio时,没有在开发手册中找到SPI支持的速率,以及协处理器SPI的DMA使用
请问:
1.在CSC这里配置后使用主从模式后就是1.1MHz吗(能否设定指定速率,如512K)?主从模式下最大速率就是1.1MHz吗?
2想使用协处理器SPI的DMA功能,我在ADC的实例文件中看到了ADC的FIFO,但是在SPI中没有看到,请问如何用协处理器使用SPI的DMA功能?
您好,
您可以在如下链接找到更多信息: Sensor Controller Studio Help Documentation。 SPI Data Transfer仅限于所示的两种比特率配置,并且 DMA 无法从传感器控制器访问,只能从主 MCU 访问。 ADC引用其自己的 FIFO,该 FIFO 独立于 DMA 操作。
如果外部芯片SPI工作时钟线是1M,那我可不可用CC2640R2F的协处理器SPI与他通信呢
您好,
由于是全双工,CC2640R2F SC SPI 限制为 1.1 MHz。 SC SPI 只能作为主机运行,因此外部芯片是否可以支持 1.1 MHz 取决于其datasheet和physical tolerance。