Part Number: CC2642R
我们作为服务器端 在Send an ATT Notification/Indication前调用申请内存接口 void *GATT_bm_alloc(uint16 connHandle, uint8 opcode, uint16 size, uint16 *pSizeAlloc)时
1).当申请的 size 设成GATT_MAX_MTU(0xFFFF)时,申请到的内存都是20字节? 不管我们syscfg中设置的MAX_PDU_SIZE是多少,且客户端发起MTU请求也是超过23字节,但最终申请到的内存都是20字节。
2).此接口分配到的内存不受MAX_PDU_SIZE限制吗? 当size设成100/200/500时,syscfg中设置的MAX_PDU_SIZE 设成69,最终可以申请到对应的内存100/200/500。