广播间隔设置成 1280ms。但是会跳变到40ms左右,请问有什么意见吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
sdk:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54
使用了C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\hexfiles\simple_peripheral_app.hex固件在CC2652官方开发板上测试,也得到了类似的结果:10ms跳到100ms
您好,
是否可能是app的问题?
您是否尝试过使用CCS的Energy Trace 功能吗?它可以从 CCS debug中的工具栏启用。

绿色箭头开始测量,之后停止录制并评估当前配置文件选项卡。

当前峰值主要代表 RX/TX 活动,可用于分析广播时间。