This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们产品蓝牙通讯,之前打算采用CC2540,测试数据发送速度非常慢,因此现在在研究CC2564,还没有进行测试,想先问一下这种链接方式是否可以?
我们是想通过BLE链接控制器,然后同时建立一个BT2.1的高速连接进行数据传输。
大致的链接模式是:
通过BLE控制设备,然后设备之间通过 EDR 共享数据(数据量比较大)
控制端 [CC2540]《---BLE ----》 设备(CC2564)
EDR
控制端 [CC2540]《---BLE ----》 设备(CC2564)
EDR
控制端 [CC2540]《---BLE ----》 设备(CC2564)
就是遥控的意思。
非常感谢。 我之所以不确定这个地方,就是之前看CC2540 说LE 与普通蓝牙在物理射频有区别, 所有不确定是否这个CC2564是否可以同时链接LE蓝牙和普通蓝牙。
物理层是有不同,所以射频性能测试项BLE有专门的项目。比如 BR/EDR Channel BW 为 1MHz, BLE 的 Channel BW 为 2MHz。详情可以参考BT 4.0 Core Spec.