This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问ti工程师:BLE设备(使用CC2541) : CC2541是否可以设置密码或者如何防止其他人连接BLE设备 ?

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

BLE设备(使用CC2541) : CC2541是否可以设置密码或者如何防止其他人连接BLE设备  ?

如果可以有参考吗?

谢谢!

  • Hi Tan,

    设置密码是行不通的.

    但是有其他方法, 比如说, 你可以在被连上之后立即发送某些自定义数据, 如果对方app没有回复, 就立即断开.

    诸如此类.

  • 断开不是双方断开才能其作用吗?

    能不能通过设置连接超时 的时间比 最新连接间隔短,来时实现设备不被连接呢?

  • Hi Tan,

    只要一方请求断开, 连接就能断开.

    连接超时协议栈规定最短是100ms, 但是BLE的连接速度很快, 比这个短, 所以也没法这样做.

  • YAN,

    关于这个问题,如果有设备恶意连接的话,就没有办法了!(当设备申请断开,恶意连接马上连接,这时候设备就没用了)

  • 请前辈指教,

    我的cc2540从机被连接的时候 需要输入密码的,我在

    GAPBondMgr_ProcessGAPMsg( gapEventHdr_t *pMsg )

    {
      switch ( pMsg->opcode )
      {
        case GAP_PASSKEY_NEEDED_EVENT:
          {
            gapPasskeyNeededEvent_t *pPkt = (gapPasskeyNeededEvent_t *)pMsg;

            if ( pGapBondCB && pGapBondCB->passcodeCB )
            {
              // Ask app for a passcode
              pGapBondCB->passcodeCB( pPkt->deviceAddr, pPkt->connectionHandle, pPkt->uiInputs, pPkt->uiOutputs );
            }
            else
            {
              // No app support, use the default passcode
              if ( GAP_PasscodeUpdate( gapBond_Passcode, pPkt->connectionHandle ) != SUCCESS )
              {
                VOID GAP_TerminateAuth( pPkt->connectionHandle, SMP_PAIRING_FAILED_PASSKEY_ENTRY_FAILED );
              }
            }
          }
          break;

    这个里面看到 pPkt->uiInputs  这个是用户输入的密码,请问这个值传到哪里去了。我想判断这个值,如果和passcode相符就可以连接,

    不相符就不连接。我想对这个手动输入密码进行判断,例如,输入 02 或者03 的话,我都认可密码就允许的。

    请问在哪里修改? 谢谢!密码更新是用GAP_PasscodeUpdate这个函数么 谢谢