Part Number: CC2642R
根据手册,cc2642供电电压范围1.8-3.8V。实际中若是恰好以1.8V工作,是否可能出现不稳定、功能受限等情况?
真正关心的是:正常工作的电压最低可以到多少呢?比如因为电池衰减或LDO漂移导致电压稍低于1.8V,如1.75V,还能否正常工作呢?手册中没有提到下限值
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
设备考虑不同的工况,设计会有一定冗余。但您应该保证供电电压处于手册给予的电压范围内,低于给予的范围不能保证设备能正常工作。
更多详细信息您可以查看 CC13x2, CC26x2 SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. E) (英文) 里面的 7.3 Supply System。
您可以就您的需求测试相关供电是否支持产品的正常使用。