This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2640R2F: notify 传输98字节可以成功,113字节就不行。

Part Number: CC2640R2F

与安卓手机ble调试助手通信,设置mtu为255,传输98字节时,连接间隔设置成30,

传输113字节时,连接间隔设置成35.

现象为传输98字节时,打开notify,有数据传输,;传输113字节时,打开notify,没有数据传输,连接没有断开。

对于更多字节传输还需要再设置什么吗?

  • 该问题已解决,是我缓存传输数据的数组设置小了,但是有出现一个新的问题。

    手机接收数据的速度不对,貌似少了一半。以前做过测试,手机调试助手接收速度3800字节/s,是正常的。现在速度3200字节,实际只有1600左右,抓包发现也是存在丢包现象。

    而使用2642与2640r2f通信,却没有丢包现象。

  • 您好,

    很高兴您的第一个问题已解决。关于第二个问题我们希望您重新开一个帖子提问,并且提供相应使用的是否官方硬件、SDK版本、示例等。

    此帖将被关闭。