不好意思
我硬體使用CC2541 keyfob,軟體使用keyfobproject
我在keyfobdemo.c中的KeyFobApp_Init中加入了PTM模式,判斷P0_4為low時進入PTM模式,程式如下
if (P0_4==0)
{
HalLedSet( HAL_LED_2, HAL_LED_MODE_FLASH );
HalUARTWrite(0,"version:1.2" ,11);
HCI_EXT_EnablePTMCmd();
}
我需要在程式判斷if (P0_4==0)前,使程式延遲或是睡眠一秒。
定義POWER_SAVING後,在keyfobdemo.c中的KeyFobApp_Init開頭加入HalSleep(2000);
那請問是2秒鐘後,CC2541 會自己wake up嗎?
還是需要用甚麼參數喚醒???
謝謝你們的指導