目前在用CC2541做一个模块,用到了他的ADC。但是遇到几个问题需要确认一下,希望有朋友帮忙解答。
1、CC2541内部有一个Σ ΔADC,在其他的Σ ΔADC的介绍文档里面,说Σ ΔADC一般都有一个buffer,其实就是一个跟随器运放,做阻抗转化。其实,我最关键的问题就是我ADC进行采集的电压是通过分压电阻建立的,分压电阻会在30K-90K变化,但是ADC的内阻是197K,按道理Σ ΔADC要求很低的输入电阻,所以,如果CC2541内部如果有buffer是不是就不用外部加运放进行阻抗转换呢了?
2、CC2541内部的基准源稳定吗。如果我AVDD用2.048V供电,ADC 采集电压AVin在多少范围内合适。还是采用外部基准源?
3、内部和外部基准源如何设置?具有都有什么要求呢?