我想通过手机和CC2540 Soc建立通信之后,能够通过手机来修改内部的一些参数,比如说advertData[]等等,我不清楚这些数据具体存放在那块存储区,以及CC2540在运行时如何通过查询这块区域来广播信息。
希望有做过这一块的可以指点一下,万分感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想通过手机和CC2540 Soc建立通信之后,能够通过手机来修改内部的一些参数,比如说advertData[]等等,我不清楚这些数据具体存放在那块存储区,以及CC2540在运行时如何通过查询这块区域来广播信息。
希望有做过这一块的可以指点一下,万分感谢!
Hi,Yan
感谢你的及时回答,我表达的有点不清晰,我想做的是通过手机APP来动态的修改adverData[].
通过程序我知道,这些静态变量存放的位置是XDATA,DMA可以操作XDATA全部的空间,在
XDATA_I
Relative segment, address: XDATA 000004B1 - 000004CF (0x1f bytes), align: 0
Segment part 16. Intra module refs: GAPRole_GetParameter
GAPRole_SetParameter
gapRole_ProcessGAPMsg
LOCAL ADDRESS
===== =======
gapRole_AdvertData 000004B1
从这里可以看出AdverDate的地址,可以通过DMA操作来进行动态的修改。我想问的是,有没有例程介绍,DMA的运行,以及如何并非是通过烧录程序来修改这些静态的值,举个例子,通过手机APP与设备相连,之后手机可以设定我想改变的那些的静态值。
提供一个思路:
①.先制定一个简单的协议,用于手机App和CC2540的Firmware的通信;
②.手机App在跟CC2540的基本通信建立以后,用上述协议中约定的命
令把要修改的数据送到CC2540;
③CC2540收到数据以后,再调用接口:
GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_DATA, sizeof( advertData ), advertData );
来改变参数。
以上,供参考。