各位前辈好,
我利用的是一位前辈发的帖子www.deyisupport.com/.../48602.aspx
从里边下载的代码,来调控CC2540DK里边的东西,应该可以吧?
我已经使用了第一个代码就是LED,通过IAR连接板子以后调试没有问题,LED灯亮了。那一刻我非常高兴,信心倍增。
但是我又加载了第二个实验在IAR里,点击调试以后,灯是亮了···可以我按遍所有的开关,都没能将它搞灭····
是要自己改过这个代码?除了把电源关了和EM RESET 还有USB RESET可以弄灭它之外····真的全按了··我该怎么办。
还有一个我是第一次接触板子,我看点什么资料可以配合着去读懂那些代码,虽然有注释,但是还是不明白P1口什么的,毕竟这个BLE资源里的板子不是我手上的 RF05板,谢谢!万求帮助!搞完基础实验就向组网实验进军了···求帮忙啊!!